Texas Instruments verpflichtet sich, in den USA bis 2027 und weltweit bis 2030 zu 100 % auf erneuerbare Elektrizität umzustellen

Dallas (Texas/USA), den 6. März 2024 – Texas Instruments (TI) kündigte heute neue Nachhaltigkeits-Zielsetzungen an, die die Nutzung erneuerbarer Elektrizität durch das Unternehmen in den kommenden sechs Jahren ausbauen sollen. Entscheidende Meilensteine sind das Erreichen von 100 % in den 300-mm-Fertigungsstätten bis zum Jahr 2025, einer Quote von 100 % an den US-Standorten bis 2027 und von ebenfalls 100 % an den weltweiten Standorten bis zum Jahr 2030. 

Im Zuge der Erweiterung der internen Fertigungskapazitäten mit dem Ziel, der Nachfrage der Kunden gerecht zu werden, werden diese Zielvorgaben sicherstellen, dass die branchenführenden 300-mm-Waferfabs von TI sowie die neuesten Montage- und Prüfwerke des Unternehmens vollständig mit erneuerbarer Elektrizität betrieben werden. 

„Unsere Halbleiter spielen eine entscheidende Rolle dabei, unseren Kunden bei der Entwicklung kleinerer, effizienterer und erschwinglicherer Technologie zu helfen, die die Voraussetzungen für Elektrifizierung, erneuerbare Energie und Energiespeichersysteme schafft“, kommentiert Heidi Means, Vice President of Worldwide Environmental, Safety and Health bei TI. „Diese kurz- und mittelfristigen Energie-Zielsetzungen werden den positiven Weg von TI mit dem Ziel fortsetzen, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren, während wir unsere Fertigungskapazität weiter steigern, um unsere Kunden zu unterstützen.“ 

TI hat seine Nutzung erneuerbarer Elektrizität stetig ausgebaut und setzt dabei auf eine Kombination aus verschiedenen Quellen, zu denen eigene PV-Anlagen und Power Purchase Agreements (PPAs) gehören. Seit 2020 hat das Unternehmen 

  • seine Nutzung erneuerbarer Elektrizität in absoluten Zahlen Jahr für Jahr gesteigert, 
  • seine Werke auf den Philippinen, bei denen es sich um zwei Montage- und Prüfeinrichtungen handelt, zu 100 % auf erneuerbare Elektrizität umgestellt, 
  • in seine erste PV-Dachanlage am Standort Bangalore (Indien) investiert und 
  • mit der Abnahme von mehr als 65 MW an erneuerbarer Elektrizität aus seinen langfristigen PPA-Investitionen in Wind- und Solarenergieprojekten in Nordtexas begonnen. 


Das Nachhaltigkeits-Engagement von TI

TI engagiert sich bereits seit vielen Jahren für eine verantwortungsbewusste, nachhaltige Produktion. Dazu gehören mehrjährige Zielsetzungen und Programme mit der Fokussierung darauf, die natürlichen Ressourcen zu schonen, den Energieverbrauch zu senken und negative Einflüsse auf die Umwelt abzumildern. Mehr über das Nachhaltigkeits-Engagement von TI finden Sie auf TI.com/citizenship.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die sich für die Safe-Harbor-Haftungsregelung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 qualifizieren sollen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen liegen im Allgemeinen dann vor, wenn es heißt, TI oder sein Management „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „sieht voraus“, „prognostiziert“ oder „schätzt“, oder wenn andere Wörter oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung vorkommen. Auch Aussagen, die die Geschäftsstrategie oder die Aussichten, Ziele, Pläne oder Absichten von TI beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risiken und Ungewissheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Faktoren finden Sie in der Erörterung der Risikofaktoren in dem bei der SEC eingereichten Jahresbericht 2023 in Formular 10-K. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen. 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (Nasdaq: TXN) ist ein globales Halbleiterunternehmen. Wir entwickeln, produzieren, testen und verkaufen analoge und integrierte Halbleiter für Industrieanwendungen, die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik sowie Unternehmenssysteme. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, Elektronik mithilfe von Halbleitertechnologie erschwinglich und dadurch die Welt besser zu machen. Diese Einstellung leben wir jeden Tag: Mit jedem Innovationszyklus wird unsere Technologie noch platzsparender, effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, sodass Halbleiter überall in der Elektronik eingesetzt werden können. Dies verstehen wir unter technischem Fortschritt, und so arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten. Erfahren Sie mehr auf TI.com.